Operator CameraControl

Operator Library: Hardware Platform

CameraControl 오퍼레이터는 연결된 카메라에 카메라 제어(CC) 인터페이스를 제공합니다. CameraControl 오퍼레이터의 인스턴스를 여러 개 사용할 경우, 리소스 대화 상자 창에서 올바른 카메라 포트를 할당할 수 있습니다. 따라서 이 오퍼레이터에는 CameraControl 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 인덱스 0은 카메라 포트 A에 매핑되고 리소스 인덱스 1은 카메라 포트 B에 매핑됩니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.

하드웨어 플랫폼별 지원 여부
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
microEnable 5 ironman VD8-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VD1-CL
[참고] microEnable 5 VD8-PoCL을 사용하는 하나의 인스턴스

microEnable 5 VD8-PoCL의 보드 디자인으로 인해 이 플랫폼에서는 이 오퍼레이터의 인스턴스를 하나만 사용할 수 있습니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
입력 링크 CC[1-4], 신호 입력
포트 이름 방향 Type 설명
CC1 입력 OM Camera Link CC1 채널.
CC2 입력 OM Camera Link CC2 채널.
CC3 입력 OM Camera Link CC3 채널.
CC4 입력 OM Camera Link CC4 채널.

동기 및 비동기 입력:

모든 신호 입력은 O-type 오퍼레이터의 임의 네트워크를 통해 동일하거나 다른 M-type 오퍼레이터로부터 소스를 공급받을 수 있습니다. 동일한 M-type 소스에서 소스를 공급받는 경우 자동으로 동기화됩니다. 'M-type Operators with Multiple Inputs'도 참고하십시오.

지원되는 Link Format

Link Parameter 입력 링크 CC[1-4]
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

None

사용 예

CameraControl 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시에서 확인할 수 있습니다: